This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF80EVM:相位噪声测量

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF80EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/787596/dac38rf80evm-phase-noise-measurements

器件型号:DAC38RF80EVM

大家好、

是否有人对 DAC38RF80EVM 进行相位噪声测量?

优先级为输入5200GHz,输出850Mhz。

谢谢

波尔特。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Porat、

    我附上了我们提供的数据。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../2364.DAC38RF8x_5F00_PhaseNoise_5F00_Measurements.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、
    客户希望了解 DAC 的相位本底噪声是多少。
    从您所连接的测量结果来看、如果使用比 SMA100A 更好的源-可以实现更好的相位噪声。
    小组中的任何人是否有机会使用 SMA100B 重复这些测量?
    f_DAC=5120MHz;f_data=320Msps;int x16;fout=150-1000MHz?

    此致、
    NIR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、

    如果分析仪可用、我们将在周一尝试执行此操作。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、

    使用 SMA100B 和 Agilent E5052A 信号源分析器连接的数据。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../Phase-Noise-Plots.zip