This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01:THS4551

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/788090/ads127l01-ths4551

器件型号:ADS127L01

按照 ADS127L01的数据表(下图)、我们设计了 MFB 滤波器。 该参考设计为10R 和22nF、因此截止频率为1/(2 * PI * R * C)= 723798.5Hz。 由于我们的采样频率为128K、我们希望根据您的建议设计100kHz 的截止频率。 因此、我们将参数更改为160R 和10nF、这将在1/(2 * PI * R * C)=100kHz 时生成截止频率

但是、测试结果不是设计的。 输入信号幅值为0.224V,输入频率和输出信号幅值可在下表中看到,截止频率的平均值为10kHz,而不是100kHz。

10kHz - 0.222V

20kHz - 0.209V

30kHz - 0.188V

40kHz - 0.180V

50kHz - 0.164V

60kHz - 0.149V

70KHz - 0.136V

80KHz - 0.124V

90KHz - 0.114V

100kHz - 0.105V
110KHz - 0.098V

120kHz - 0.091 V


如何选择此低通 RC 滤波器的电阻和电容以实现100kHz 截止频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    10 Ω/22nF RC 经过调优、可驱动 ADS127L01的输入采样电容器。 不应更改这些值、因为它们针对 ADS127L01进行了优化。

    我假设您在使用16.384MHz 的主时钟来实现128ksps 的输出数据速率时选择 OSR=128。 在这种情况下、调制器频率不变、数据表图122中的滤波器仍然是一种推荐设计。 对于使用宽带2滤波器的128ksps、您的通带将是51.2kHz、受内部数字滤波器的限制。 在16.384MHz 时仍然会出现调制器混叠、图122中的滤波器设计将在该频率下提供-100dB 的衰减、从而有效地消除了该频率下不必要的混叠。

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用