This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5402:通过 DACLKP 信号使总线 B 同步

Guru**** 2504615 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/787912/ads5402-synchronize-bus-b-by-daclkp-signal

器件型号:ADS5402

您好!

在 ADS5402的数据表中、引脚 DBCLKP/N 的说明(第4页)中显示"可选的总线 B 可被 DACLKP/N 锁存"

但是、我在文档中找不到如何执行该操作。 请告诉我如何操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪塞尔

    由于 DACLK 和 DBCLK 基本上是相同的信号、这意味着用户只能使用这些时钟中的一个来从两条总线中捕获数据。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助! 这就是你需要的!