This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:多路复用传感器设计检查

Guru**** 2750355 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, ADS131M04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/787470/ads1261-multiplexed-sensors-design-check

器件型号:ADS1261
主题中讨论的其他器件: ADS131M04

您好!

我们必须将桥式配置中使用的4种不同应变仪数字化。 因此、我们需要4个差分输入、因此 ADS1261似乎很适合这种情况(顺便说一下、在相对较高的频率下对应变仪进行同步采样是否有更好的选择?)。

我使用了 ADS1261-60设计计算器 Excel 表格来计算我将能够获得的最大数据速率。

使用斩波模式时、似乎为2912.9/4 = 728.225SPS。 您确认吗?

我对数字滤波器在复用输入时的频率响应感到有点困惑、它是否与一个通道上的连续采样相同?

关于多路复用输入的 ADC 配置、这是一个很好的工作流程:

-通道1上的第一个多路复用器

-开始连续转换

-等待!DRDY

-获取样片

-通道2上的多路复用器

-等待!DRDY

-获取样片

-等等

提前感谢、

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    如果您需要同时对四个通道进行采样、则需要使用4个同步运行的不同 ADC、或者使用一个同步采样 ADC (片上集成了多个 ADC 的器件)。 您可以参阅以下同步采样 ADC 列表、以查看这些器件中的任何一个是否更好地满足您的需求: www.ti.com/.../products.html

    使用40KSPS 数据速率、CHOP 启用、50us 延迟和内部10.24MHz 时钟、首次转换的时间约为2793SPS、因此4个通道之间的多路复用会导致2793/4 = 698SPS/通道。 您必须提供稍快的外部时钟、才能将其提高到每通道728 SPS。

    数字滤波器的频率响应与单通道情况相同。 当多路复用通道时、您将以更快的数据速率运行 ADC (更宽的滤波器带宽、允许更多噪声通过);但是、在单通道情况下、从每个通道获取数据的速度不如从单通道获取数据的速度。

    您的伪代码操作看起来是正确的.... 写入 INPMUX 寄存器以更改通道将自动重新启动 ADC 的转换过程。 然后、在/DRDY 变为低电平后、您可以读取数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    感谢您的回答。

    [引用用户="Christopher Hall"]

    您的伪代码操作看起来是正确的.... 写入 INPMUX 寄存器以更改通道将自动重新启动 ADC 的转换过程。 然后、在/DRDY 变为低电平后、您可以读取数据。

    [/报价]

    那么、我们能否保证以恒定频率采集样本?

    [引用用户="Christopher Hall"]

    如果您需要同时对四个通道进行采样、则需要使用4个同步运行的不同 ADC、或者使用一个同步采样 ADC (片上集成了多个 ADC 的器件)。 您可以参阅以下同步采样 ADC 列表、以查看这些器件中的任何一个是否更好地满足您的需求: http://www.ti.com/data-converters/adc-circuit/precision-adcs/products.html?pqs=paqs&familyid=2019#p84=24;32&p1028=4;4&p3091=Simultaneous%20Sampling&p1498=Catalog

    [/报价]

    ADS131M04并行架构似乎更符合我的要求。 但是、它目前正在进行预量产。 我不习惯使用预发布器件、我们可以说它们没有错误吗? 我可以看到一篇文章、说他们将在6月进行"正常"销售。 QFN 封装也是如此吗?

    此致、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    在多路复用时、ADS1261的采样率将取决于写入寄存器命令的发生时间。 因此、根据软件实现方式、数据速率可能与一些小时序差异相当一致、但可能与持续转换的同步采样 ADC 不一致(该 ADC 仅因时钟抖动而变化)。

    预量产器件包括:

    "这些是原型/实验器件、尚未获得批准或发布以进行全面生产。 测试和最终流程(包括但不限于质量保证、可靠性性能测试和/或流程鉴定)可能尚未完成、此项目可能会有进一步变更或停产。 如果可供订购、则在结算时会有额外的弃权声明、并且仅用于早期内部评估。 这些商品的销售不含任何类型的担保。"

    通常、当我们发布预量产器件时、我们已经对其进行了评估、没有发现任何主要问题、并希望其性能非常接近最终产品、但可能某些规格在发布至完全量产之前仍会发生变化。