This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08EVM:ADS124S08

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/786360/ads124s08evm-ads124s08

器件型号:ADS124S08EVM
主题中讨论的其他器件:ADS124S08

我是否可以为 Arduino 到 ADS124S08 EVM 提供5V 外部电源 、而不是从 USB 提供给 EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sushmita、

    是的、您可以、但是也必须为 DVDD 提供不大于3.9V 的电源。

    请参阅此主题 :e2e.ti.com/.../2882196
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    感谢您的回复。 实际上、我已将+5V 电源从 Arduino Uno 引脚连接到 JP9跳线(1、2短接)、将公共接地连接到 JP11跳线位置(2、3短接)、然后 EVM 也已通电、我也 不需要考虑 DVDD 电压。 根据我的连接、DVDD 电压在限制范围内、而且我在 J7、J8、J9侧获得5V 和3.3V 电源。 但您也分享了一个主题、其中讨论了在 JP6位置、我们必须从 Arduino 提供电源、并与 DVDD 电源相关。  我的连接是否正确? 如果我错了、请纠正我的问题。

    谢谢。

    此致、

    Sushmita Chaudhary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sushmita、

    将 Uno 的电源连接到 EVM 时、需要非常小心。 ADS124S08的 DVDD 数字电源电压范围非常有限。 即使 IOVDD 可以变为5V、DVDD 也无法且具有限制为3.6V 的最大电压的工作范围。

    如果在引脚1和2短接的情况下将5V 电源连接到 JP9、则实际上会在 DVDD_3.3V 总线上施加5V 电压、进而将 DVDD 引脚驱动到可能损坏 ADS124S08的电压。 JP9实际上应该被设定在5V 位置(引脚2和3短接)。

    如果 Uno 上的数字信号为5V、则 IOVDD 电压将不正确。 如果 IOVDD 为3.3V、数字电压为5V、则 ADS124S08可能会因超出输入的绝对最大额定值而受损。 您的最大电压限制为3.3V + 300mV

    复位引脚将为低电平或悬空。 为了使 ADS124S08正常工作、该引脚必须连接高电平与 IOVDD。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的解释。 这是否意味着我应该将+5V 电源从 UNO 连接到 JP9的引脚2和引脚3?

    谢谢。  

    此致、

    Sushmita Chaudhary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sushmita、

    引脚2和3是 JP9上的 AVDD 电源连接、在正常运行时将连接到电路板的5V 电源。 JP9的丝印标记为跳线顶部为5V、跳线底部为3.3V。 您将注意到、在3.3V 的上面有一个附加标记、它是一个小点。 多引脚跳线上的点表示引脚1。 引脚2 (中心引脚)和3 (引脚接地5V)是应跳线的引脚。

    我应该提到、您可以将 Uno 接地端连接到标有 GND 的测试点、因为连接这些大接地凸耳比 JP11更容易。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的解释。 我的查询已解决。

    此致

    Sushmita Chaudhary