This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8506:我们是否可以让 ADC 同时对2个输入信号进行采样?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8506, ADS9224R, ADS9234R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/787872/ads8506-may-we-have-adc-can-sampling-2-input-signal-at-the-same-time

器件型号:ADS8506
主题中讨论的其他器件: ADS9224RADS9234R

你(们)好,先生  

我们是否可以让 ADC 同时对2个输入信号进行采样?

一个输入为25KHz 正弦波 0~2V、一个输入为 60Hz 正弦波 0~2V。 SPI 接口。

                                    令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bogey、

    德州仪器(TI)有一个在线产品搜索工具,可帮助您根据所需的器件规格快速对我们的产品系列进行排序。  我已在 此处链接 ADC 产品搜索

    我还为您做了初步搜索。  我使用以下滤波器在精密 ADC 器件部分运行搜索:2个输入通道、采样率≥50kSPS (我假设您希望满足奈奎斯特标准)、SPI 接口、同步采样和0至2V 的输入范围。  您可以在 此处看到生成的部件。  似乎有16个器件符合您的初始标准。  如果您的设计需要更改、您可以选择调整这些参数。

    如果您有任何疑问、请随时联系我们。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bogey、
    ADS8506无法满足您的要求、包括并行接口和单通道等 Daniel 与您共享的包含搜索结果的网络链接涵盖了大多数可满足您要求的 ADC。 此外、我们还有两个 ADC、它们是具有内部基准电压和增强型 SPI 的双路同步采样 SAR ADC:
    –ADS9224R: 16位、3MSPS
    –ADS9234R: 14位、3MSPS

    此致、
    戴尔