This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:ADS1292R 测量的阻抗随着启动时间的增加而不断变化

Guru**** 2557810 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/786067/ads1292r-ads1292r-measured-impedance-keeps-changing-with-the-start-up-time-increase

器件型号:ADS1292R

您好!

我正在使用 ads1292R 来获取患者下棋阻抗。 我在自己的 PCBA 中调试 ads1292R 阻抗。 我将 const 50Ω 连接到 ads1292R、并从 ads1292R 读取阻抗值。

但在启动后、读取阻抗值会随着时间的增加而不断增加(或减少)、也许在超过 1.5小时后、阻抗值将保持不变。 例如、连续测量的阻抗值如下所示:这些值为  

-4469

-5744.
-5744.

6373

-8836
-8836
-8804.
-8804.
-8839

我使用 ads1292R 前端 EVM 来测量阻抗、它很好、并且在启动后保持稳定性。

我的寄存器设置类似这样、

//设备 ID 读取 ONY
0x00、


//config1
0x02、


//CONFIG2
0xB0、         /*在 CONFIG2中将导联脱落比较器和外部基准缓冲器保持禁用状态。 Vref 4.033v *


//LOFF
0x10、        /*将 LOFF 寄存器保留为默认值。 *


//CH1SET (PGA 增益= 6)
0x00


//CH2SET (PGA 增益= 6)
0x00、


//RLD_SENS (默认值) AED 不需要 RL 驱动 TODO
0x2C、


//LOFF_SENS (默认值)
0x0F、


//LOFF_STAT
0x00、


//RESP1
0xEA、     /* 112.5 度*/


//RESP2
0x03、


//GPIO
0x0C

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jszhang、

    由于我们将 EVM 的性能与您自己的 PCB 进行比较、因此获得有关 PCB 的其他信息将会很有帮助、例如原理图、布局、示波器截图、其中显示了 PCB 上电时的情况。 根据提供的信息、我只能猜测 PCB 上的其他东西会影响测量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jszhang、

    是否已解决此问题?