This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1291:ADS1291与放大器的功耗;ADS1293

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1291, ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/785014/ads1291-the-power-consumption-of-ads1291-ads1293

器件型号:ADS1291
主题中讨论的其他器件: ADS1293

尊敬的专家,

  ,,在产品,中使用了 ADS1291和 ADS1293、发现在 SPI 模式,下工作时、总电流增加10mA 我们对这一情况非常困惑、请提供帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kane、

    您能否提供任何其他信息、例如原理图、寄存器设置、器件先前在做什么或电源来自何处?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kane、

    是否已解决此问题?