This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF80EVM:NCO 运行电平

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/784755/dac38rf80evm-ncos-operation-levels

器件型号:DAC38RF80EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2595

大家好、  

因此、在接收到有关如何在连接 FPGA 之前测试 NCO 和 DAC 后续输出的先前说明(请 参阅:e2e.ti.com/.../776799)后、我开始测试和探讨 NCO 的功能。 虽然对其频率似乎没有限制(除了最大频率输出是采样时钟频率的一半之外)、但我遇到了一个问题、即当采样频率高于默认值4915.2 MHz 时、它们不输出任何内容。  

我们的时钟 LMX2595能够产生9GHz 及以下的最大采样时钟频率。 我不认为这是时钟输入信号的电源问题。 我们还进行了修改、以便在 DAC EVM 板上使用差分时钟。

您是否有任何想法导致问题的原因?

谢谢、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jared、

    我们的一位器件专家正在研究您的问题、稍后将与您联系。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jared、

    这不应该是一个问题。 当您尝试此测试时、是否使用恒定输入模式、数据格式是否设置为偏移二进制? 是否启用混频器和禁用粗混频器? 请发送您的寄存器设置、我们将查看它们。 您能否验证进入 DAC 的时钟频率是否正确? 我想知道当您超过默认值时、LMX 是否设置有误。 您可能还需要咨询高速时钟组、以了解如何正确设置 LMX 寄存器。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    是的、我已选中"恒定输入"、"偏移二进制"、"启用混频器"和"启用 NCO "。 下面是我的设置的屏幕截图:

    是的、我已经能够肯定地验证时钟是否处于正确的频率(我一直在尝试8000 MHz)。 我最担心的是时钟的功率输出、因为我目前没有足够的测量方法、但根据数据表、我认为功率输出应该足够了。  

    有一次、我相信我在这个频率下工作正常、但我不确定从那时起发生了什么变化、使其不再工作。  

    进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jared、

    是否按如下所示选中了单端时钟选项? 您的5V 电源可以为 EVM 提供多大的电流?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    进行所有更改后、您是否单击了"更新 NCO"?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已取消选中单个时钟选项、以便将 DAC 配置为差分时钟、我已确保在进行更改后单击"更新 NCO"、 我们使用的直流电源的额定值为0-3A、我没有看到电流限制 LED 闪烁、因此我认为这不是电流问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    有没有关于这个问题的新想法?

    进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jared、

    我刚刚使用这些设置运行了测试。 5V 电源消耗的电流约为1.6A、如果8GHz 时钟源降至9dBm 以下、则输出变得不稳定。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    在这种情况下、我建议更新有关 DAC 的文档以尽可能说明。 按照原样、用户指南指定了时钟的3-7 dBm 输入信号、并基于对我们购买的最大值的快速回顾 输出功率为7dBm。  

    进行了比较