This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5402:是否在抽取模式打开时采用 DACLK 频率和模式?

Guru**** 2385300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/787410/ads5402-daclk-frequency-and-mode-when-decimation-mode-is-on

器件型号:ADS5402

您好!

ADC 5402具有抽取模式。 图38中 ADC 的数据表对此进行了说明。

当抽取模式打开时、DACLKP (N)的输出频率是多少?模式(DDR 或 SDR)将是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪塞尔

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪塞尔

    输出将为 DDR、数据输出将为采样时钟的1/2、DACLK 将为采样时钟的1/4。 此部件不支持 SDR 模式。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助!