This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在 ADC12DJ3200和 ADC12DL3200之间进行选择

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, ADC12DL3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/787763/selection-between-adc12dj3200-and-adc12dl3200

器件型号:ADC12DJ3200
主题中讨论的其他器件: ADC12DL3200

您好!

    我们将使用4个 ADC12DJ3200 (或 ADC12DL3200)设计一个20GSPS 交错式采样系统。但我不知道如何在 ADC12DJ3200和 ADC12DL3200之间进行选择。。由于 ADC12DJ3200 基于 JESD204B SERDES 接口、因此 每个电源周期的稳定性可能比 ADC12DL3200差?

    你能给我一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IDX、

    这两个器件之间的主要区别在于、由于采用 JESD 接口、ADC12DJ3200的延迟将比 ADC12DL3200长得多、但由于采用 JESD 接口、ADC12DJ3200的输出引脚将比 ADC12DL3200少得多。 这些可能是决定使用哪个部件时的两个主要因素。

    此致、

    Jim