This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8332:采样/保持功能

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8332, ADS8588H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/786995/ads8332-sample-hold-function

器件型号:ADS8332
主题中讨论的其他器件: ADS8588H

大家好、

在数据表第20页、数据表描述了"它本质上包含采样/保持功能"。 这是否意味着客户不需要外部采样/保持电路、因为器件具有采样/保持电路?

感谢您的支持。

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takeshi-San、

    您答对了;ADS8332内部有一个采样保持电容器。 数据表中的图34显示了等效电路。

    通常、这意味着无需外部采样和保持。 我看到外部使用的唯一时间是同时对多个通道进行采样、然后 ADS8332或类似 ADC 可以扫描并转换每个采样。 然而、当需要同步采样时、已经包含了具有此功能的 ADC。

    对于大多数使用 ADS8332的应用、无需外部采样保持。 如果客户需要对多个通道进行同步采样、则还有多个其他 ADC 选项。 例如 ADS8588H 16b、8通道同步采样 ADC。

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    非常感谢您的详细解释。 谢谢!

    此致、

    佐崎武