This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08DJ3200:与 Xilinx 7A100T GPT 6.6Gb/秒8端口配合使用

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC08DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/787598/adc08dj3200-work-with-xilinx-7a100t-gpt-6-6gb-s-8lanes

器件型号:ADC08DJ3200

大家好、团队、

客户询问 ADC08DJ3200的输入时钟为2.5GHz、是否作为单通道运行、因此频率为5GHz。

客户能否使用 Xilinx 7A100T GPT 6.6Gb/秒8端口 与其通信?

谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andrew
    Xilinx JESD204 IP 页面显示支持 Artix 7、因此该组合应该起作用。
    www.xilinx.com/.../ef-di-jesd204.html
    客户应在 JMODE = 5的情况下操作 ADC。 在该模式下、以2倍的输入时钟频率对单个输入进行采样。 对于2.5GHz 时钟、输入将以5GSPS 的速率进行采样。 8个数据通道中的每个通道的串行数据速率将为6.25Gbps。
    此致、
    Jim B