This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262EVM-PDK:使用 ADS1262对称重传感器信号进行采样

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/786877/ads1262evm-pdk-load-cell-signal-sampled-with-the-ads1262

器件型号:ADS1262EVM-PDK

你好  

我对使用 ADS1262采样的采样信号有疑问。  我将针对 ADS1262的不同频率对称重传感器信号进行采样、并获取下一个结果。 (注意:结果的值以千克为单位)。

在所有采样频率下、观察到频率为50Hz 的正弦信号。 原因是什么? 它可以是耦合到称重传感器信号的电噪声 、还是 ADC 采样的某种噪声?

ADS1262配置了32V/V 的增益和 SINc4滤波器。 ADC 由外部电源供电、其中 AVDD=5V、AVSS=GND。 此外、VREF (+)=5V、VREF (-)=GND。 ADS1262以比例式方式与称重传感器相连。  

提前感谢您。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定我是否理解这个问题...

    在以400SPS 速率测量50Hz 信号时、每个周期将获得400/50≈8个样本。 在4800SPS 数据速率下、每周期对50Hz 信号采样约96次。 在14.4kSPS 下、每个周期将有~288个样本。 您绘制的所有信号似乎都显示了完整的50Hz 信号。

    如预期的那样、较高数据速率下的噪声性能将更差。 更高的数据速率允许对更宽的信号(和噪声)带宽进行采样、ADS1262的数字滤波器在更高的数据速率下不会抑制太多的噪声。 因此、我希望在14、4kSPS 图上会产生额外的噪声。

    测得的信号是否存在一些其他看起来不正确的特性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 一切都得到了解决。 问题是信号不应是50Hz、我的问题是该50Hz 信号是与实际信号耦合的电噪声还是由于 ADC 的某种原因导致的。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、很抱歉我的误解。

    很可能50Hz 信号是以某种方式将噪声耦合到系统中。 除了查找和移除耦合源/机制之外、您还可以将 ADS1262配置为以数据速率运行、从而将数字滤波器陷波置于50Hz (或50和60Hz)、以帮助抑制电力线周期频率。