This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1113:驱动程序示例

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1113, ADS1015, ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/787479/ads1113-driver-example

器件型号:ADS1113
主题中讨论的其他器件: ADS1015ADS1115

你好

您是否有 ADS1113的驱动程序示例,如果您有 Linux 驱动程序更好,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fandy、


    ADS1113器件基本上包含 ADS1115特性的一个子集。 因此、配置寄存器是类似的。 有一个适用于 ADS1015 (12位器件)和 ADS1115 (16位器件)组合的 Linux 驱动程序。

    对于我们的器件、如果存在 Linux 驱动程序、可在 TI 网站产品文件夹的工具和软件部分找到该驱动程序。 我将提供以下链接:

    请注意、尽管我们提供了链接、但我们没有开发此驱动程序、并且通常不提供此驱动程序的支持。 但是、如果您搜索互联网、我认为您将能够找到类似 Linux 驱动程序的其他示例。




    吴约瑟