This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08EVM:DRDY/DOUT

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08, ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/786315/ads124s08evm-drdy-dout

器件型号:ADS124S08EVM
主题中讨论的其他器件:ADS124S08ADS124S06

是否需要将 DRDY 引脚连接到 Arduino uno 以执行 SPI (ADS124S08和 Arduino uno)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sushmita、

    否、无需将 DRDY 连接到 Arduino Uno 引脚。

    如数据表的第9.5.1节所述:串行接口由五条控制线组成:CS、SCLK、DIN、DOUT/DRDY 和 DRDY、但只能与四个甚至三个控制信号配合使用。 如果 ADS124S08或 ADS124S06是唯一连接到 SPI 总线的器件、则 CS 输入可连接至低电平、因此仅需要 SCLK、DIN 和 DOUT/DRDY 与器件进行通信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Alexander。