This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HEATEVM:TI HEAT EVM Rev B

Guru**** 2543990 points
Other Parts Discussed in Thread: SM470R1B1M-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/784829/heatevm-ti-heat-evm-rev-b

器件型号:HEATEVM

我有一块热量板、我尝试使用 J-Link Pro 与它进行通信。 J-Link 指示复位引脚为低电平、这会阻止我连接到 MCU (U19、SM470R1B1M)。 我通过检查 U19-69 RSTN、JP20-15、R81和 U18-3上的电压来确认这一点。 都具有接近于零的电压。 不焊接引脚 U19-69使 JP20-15、R81和 U18-3为3.23V。 U19似乎正在将引脚69拉至低电平。 是否有办法复位这个引脚、这样它就不会将 RSTn 拉至低电平或者擦除可能驱动这个引脚的程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、
    首先、我需要注意的是、此 EVM 已停产、且支持非常有限。
    我认为处理器可能会损坏、因为原理图中只有一个上拉 R81、并且连接到 U18 RSTN 线路。
    除非处理器本身正在执行复位、否则不应将该节点驱动为低电平。

    我不确定如果计时不可用、处理器在上电时的反应如何。 计时可能不起作用、它保持复位有效?

    请注意、此设计存在错误、U19引脚19的时钟输入应为1.8V 信令。 该 EVM 驱动3.3V 电压。 这种方法效果相当好、但可能会缩短时钟输入的使用寿命。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    涉水、

    我使用分压器(1k Ω 串联、1.5k Ω GND)对电路板进行了返工、将 OSCIN 电压降至约1.8V。 我为电路板通电、但仍然会被拉至低电平。 波形不是一个很好的方波、在前沿有电荷。 您认为这是可以接受的、还是有内部电路可以使其平方? 我有另一个 SM470R1B1M-HT、我将与电路板上的那个交换以查看这是否使电路板工作。

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道它在长时间上升和占空比失真情况下的工作效果如何。
    该器件具有零引脚 PLL。 您可能会尝试将 PLLDIS 拉为高电平、以查看这是否改善了运行。

    由于 RST 一直处于低电平、电路板上的器件可能存在其他问题。

    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我替换了 SM470R1B1M-HT (U19)以及分压电阻器、并且能够使用 J-TAG 进行连接。 背面触点很难用手工焊接、但现在似乎可以正常工作。

    我认为我可以继续。 感谢你的帮助。