This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:单极模式下的输出为0V

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/787449/dac8775-0v-output-on-uni-polar-mode

器件型号:DAC8775

您好!

我的客户正在评估 EVM 上的 DAC8775。

 单极模式下的电压输出零代码似乎不如下面那样好。

- OUTA:0.111567V、OUTB:0.040245V

 输入代码:0x0000

 VNEG 直接连接到 GND。

 所选 VOUT 范围:0至+5V

未正确输出零代码(例如2.5V、5V)。

输出0V 是否有任何注意点?

如果您有任何疑问、请告诉我。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi-San、

    数据表 EC 表中的参数指定为 VNEG=-15V 和 VPOS=15V。 当 VNEG 连接到 GND 时、输出将没有输出0V 的空间。 这可以通过向 VNEG 提供负电源来解决。

    他们是否计划使用集成式直流/直流转换器? 如果是这样、VPOS 和 VNEG 上将保持所需的余量和余量。

    谢谢、
    Garrett