This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3441:"输入引脚(...) 必须对称摆动(&quot);、ADC344x 系列

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/787078/adc3441-input-pin-must-swing-symmetrically-adc344x-family

器件型号:ADC3441

您好!  

在 ADC344x 产品说明书的第46页、9.3.1模拟输入部分中、它显示了这一点  

每个输入引脚(INP、INM)必须在(VCM + 0.5V)和(VCM–0.5V)之间对称摆动、从而产生2VPP (默认值)差分输入摆幅。

(重点矿)

我将其理解为"信号(减去 VCM 基线)在很长一段时间内的积分必须或多或少等于0"。 由于这将排除直流信号(根据 本答案明确表示支持直流信号)、我认为我对这一点的理解是错误的。 您能向我解释一下这意味着什么吗?  

我正在尝试将来自 SiPM 的集成电荷数字化、因此信号形式当然取决于光电平。  

提前感谢您、  

Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christoph、

    很抱歉,但我不理解你的问题。 如果您能更详细地描述 SiPM、因为我不熟悉它。 您是否有可以分享的原理图? 驱动 ADC 输入引脚的确切原因是什么?

    此致、

    Jim