This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:能否同时使用差分输入和2个单端输入?

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/786598/ads1115-can-i-use-a-differential-input-and-2-single-ended-inputs-at-the-same-time

器件型号:ADS1115

您好!

在 A2和 A3以接地为基准的单端模式下、是否可以在差分模式下操作 A0和 A1?

我只看到了使用差分或单个的参考、但不同时看到两者。

有可能吗?

只是为了更清楚地说明我的原因...

我希望测量电阻器上的压降以计算电流、并 在一个单端输入上记录电池电压、并在另一个单端输入以接地为基准的太阳能电池板电压上记录电池电压。

谢谢

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、


    可以肯定的是、您能否发布简化版原理图?

    简而言之、是的、您可以将 A0和 A1作为差分测量操作、同时将 A2接地和 A3接地作为单端测量操作。 输入只是一个基本的多路复用器、可针对每个多路复用器进行配置。 但是、需要记住两个方面。

    首先、我认为最好在进行一系列不同的测量时使用单次转换模式。 它消除了有关多路复用器何时发生变化以及何时开始转换的问题。

    其次、单端测量基本上是一端接地的差分测量。 因此、差分测量的输出数据为15位结果、基本上只有正输出(请注意、可能存在具有小偏移误差的小负输出)。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢你的答复。

    我希望我附上了一个"简化"的原理图。

    我现在已经注意到的一点是、无论输入是什么、差分信号都会在0处发出。

    我怀疑差速器可能会接地。 换句话说、它可能测量 A0 wrt GND 和 A1 wrt GND、然后从另一个获取一个以提供差分值。

    不幸的是、我的输入不是以 GND 为基准、这可能是它们读取0的原因。

    这种情况是否会发生、或者是否有问题?

    此外、单端输入上有大约1伏的浮动电压。 这些会影响读数。 我怀疑输入端的分压器使用的电阻值过高(52k/10k)、可降低6:1。 您认为我应该使用更小的值、可能是5k/1k?

    谢谢

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有第二个想法和问题。

    如果我只使用3个输入、我可以在 A0和 A1之间获取差动读数、然后在 A0上获取另一个单端读数、在 A2上获取另一个单端读数。

    换言之、我可以同时执行这两项操作吗?

    这样、我将有一个备用输入(A3)供将来使用。

    我知道、我可以采用单端输入、并使用软件从另一个值中获取一个值、但在这种情况下、具有差分输入的意义是什么。

    谢谢

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、


    在最后两个帖子中、有很多评论、所以让我来讨论一下。

    首先、不会相对于接地测量差分测量。 如果输入处于 ADC 的输入范围内、则 ADC 应能够进行差分测量。

    其次、我不确定您使用的电源的电压、但是、无论 ADC 的范围设置如何、您都不应超过电源电压。 例如、如果您使用的是5V 电源、则模拟输入引脚不应处于6V。 我提到这一点是因为您是原理图的第一篇博文、A0和 A1可能是高电压。

    查看第二个原理图、您应该能够使用 A0和 A1进行差分测量、然后使用其他每个输入进行单端测量。 您仍将剩下 A3、以便进行另一个测量。 这些输入中的每一个都比6V 小得多、因此输入超出电源电压时不会出现问题。

    但是、需要考虑两个因素。 首先、确保测量接地和 ADC 接地共用。 ADC 不是设计用于进行浮动测量、应共用一个公共直流接地点。 其次、50kΩ Ω 的串联电阻相当高。 如果可能、我会降低该电阻分压器。 输入采样看起来像一个等效的输入阻抗、当您将输入阻抗与10k 电阻器并联时、这将提供一些误差。 输入阻抗有点复杂、同时具有差分和共模阻抗两种作用。 数据表第16页提供了更多详细信息、但电气特性表中提供了一些阻抗值:




    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、

    感谢您提供信息。
    默认情况下、我使用的是 ASD1115 2/3rds FSR、因此输入阻抗非常高、为10至22 Mohm。 在输入上使用一个10kohm 电阻接地不应影响它们、但我仍会从它们获得浮动电压。
    例如、我的太阳能电池板的电压为0伏、但我有一个0.2伏的指示、这是由输入上的浮动电压引起的。 我认为可能应该使用较低的值。

    我现在已经构建了电路、对其进行了测试、电路已经启动并在运行。 现在一切都很好。
    谢谢
    Martin