This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262EVM-PDK:ADCPro PGA1增益设置无效

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/786491/ads1262evm-pdk-adcpro-pga1-gain-setting-has-no-effect

器件型号:ADS1262EVM-PDK

ADCPro (在 Windows 10计算机上)链接到 ADS126xEVM 修订版 A

测试 DAC 输出连接到 AIN6/AIN7 -这些输出连接到 AIN0/AIN1。

位置 测试信号电源比为0.5、负测试信号电源比为0.45 - 5.00V 单电源- DAC 输出为250mV。

输入多路复用器 ADC1被选为 AIN0/AIN1、PGA1增益为1 (旁路被禁用)-采集可提供大约0.24935的读数。 到目前为止一切都还可以

但是、如果我将 PGA1增益更改为2 (或4等)、我将获得相同的读数。 在寄存器映射中、MODE1看起来固定为0x80。

为什么我无法更改增益?

此致
Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keith、

    ADCPro 显示输入参考电压、即 PGA 输入端(增益之前)的电压、因此更改增益不会影响计算/显示的电压。

    如果您将多范围显示单元更改为"代码"、您是否会看到输出代码随增益变化?