This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8318:ECCN

Guru**** 2949170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/787137/ads8318-eccn

器件型号:ADS8318

 您是否会建议对 ADS8318使用 ECCN? 所有这些系列是否都是相同的 ECCN、例如 ADS8318IDGST? 非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!



    根据我找到的结果、ADS8318IDGST 看起来像是 EAR99。 不过、我肯定会向负责跟踪 ECCN 的 TI 部门发送一封电子邮件。

    请注意、他们过去提供的标准免责声明的这一部分、底部是电子邮件地址:

    对德州仪器(TI)分类的任何使用;无论是 ECCN 还是 HTS;
    与 TI 无关、用户有风险。 HTS 和出口
    分类可能会发生变化。 贵公司;作为记录出口者;
    负责在确定任何项目的正确分类
    导出时间。

    TI 提供的任何 HTS 或出口分类仅供 TI 内部使用、不得用于
    解释为有关正确出口的陈述或保证
    分类、也不依赖进行许可决定。

    如果您对 ECCN-HTS 数据有任何其他疑问、请联系
    我们的电子邮件地址。

    全球贸易合规部
    德州仪器公司
    gtc_eccn-hts-naftateam@list.ti.com



    吴约瑟