This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:外部上拉电阻值范围

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/787130/ads1118-external-pull-up-resistance-value-range

器件型号:ADS1118

您好!

我将 SPI 用于 ADS1118和数字电位器。 数字电位器在 DOUT 线路上需要一个外部上拉电阻器、这意味着除了弱内部400k Ω 上拉电阻器外、ADS1118 DOUT 线路还将从外部上拉。 这会产生任何问题。 我们计划使用的外部电阻器值在2.2k 到5k 范围内。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maggie、

    我们没有关于数字接口上拉电阻器的任何具体信息。 然而、在 OUT 器件中、输出引脚通常使用负载进行测试、以确保器件有足够的驱动来连接 SPI 主器件。

    查看数据表、在1mA 负载下对 DOUT 进行了测试、如电气特性表中所列:

    这意味着、如果电源为3.3V、则 DOUT 上的3.3kΩ Ω 上拉电阻器应该正常。 如果上拉电阻器的值较低、则器件可能会在将输出电压拉低时遇到更困难。

    吴约瑟