This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5400-SP:连接到 TSW1400

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5400EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/786731/ads5400-sp-connecting-to-tsw1400

器件型号:ADS5400-SP
Thread 中讨论的其他器件:ADS5400EVMTSW1400EVM

我在浏览 TSW1400EVM 和 TSW1405EVM 的一些图像,它们的连接器看起来与 ADS5400EVM 上的连接器形状不同

 

ADS5400EVM 具有一个 D 型连接器、分为两个部分:

但 TWS1400EVM 具有一个包含3个部分的 D 连接器


 

ADS5400EVM 和 TSW1400EVM 或 TSW1405EVM 之间是否有适配器卡?

或者这两张卡是否仍能正确插入 eachother。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    您在 TSW1400 EVM 上圈出的连接器是 DAC_interface 连接器。 ADC_interface 位于该 EVM 的底部、位于 FPGA 的北部。 这两个 EVM 配合使用时没有问题。

    如果这回答了您的问题、请勾选此框。

    谢谢
    Christian