This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8831EVM:DAC8831EVM

Guru**** 2510745 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8831, DAC8830, DAC8831EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/782318/dac8831evm-dac8831evm

器件型号:DAC8831EVM
主题中讨论的其他器件:DAC8831DAC8830

当 CS 为低电平时(以便使用 SPI 传输新数据)、如果输出为高电平、DAC 输出将下降、如果输出之前为低电平、则输出将上升。

所有 SPI 时序都与数据表兼容。

SPI 时钟大约为30MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jerome、

    欢迎使用 E2E、感谢您的提问。 您能否共享 EVM 的电源和跳线配置? 您是否为+5VA 和-5VA 提供外部电源? 另外、请告诉我输出电压值是多少。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    J3-3:+5V
    J3-4:-5V
    J3-5 = J3-6 = GND
    J3-10:3.3V

    W1:1-2已连接
    W3 1-2 -> nLDAC 始终连接到 GND
    SW1:UNI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:DAC 输出

    2:SDI

    3:SCLK (未连接探头的 GND)

    4:NCS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过驱动 nLDAC 信号来解决该问题。
    因此、DAC8831不适用于连接到 GND 的 nLDAC。 DAC8830会发生什么情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jerome、

    很高兴知道问题已得到解决。 DAC8830没有 LDAC 引脚。 DAC 输出与 CS 异步更新。

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uttam、
    问题已经解决、但我不明白原因。 DAC8831数据表描述了 nLDAC 引脚可被持续接至 GND。 是错误还是我误解了某个内容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 我误解了。 将 nLDAC 拉至低电平应该可以很好地工作。 只需检查一些松动的连接等

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果没有 nLDAC、我将无法成功使用 DAC8830或 DAC8831。 我始终具有相同的信号、完全损坏。
    这是一个问题、因为我必须使用 DAC8830 (因此没有 nLDAC 信号)。
    要恢复、使用 DAC8831EVM 卡、我会发送相同的信号:如果 nLDAC 永久连接低电平、则输出损坏、如果我驱动 nLDAC、输出未损坏。
    我不知道问题在哪里、但目前我无法使用 DAC8830、这是一个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerome、

    我在 DAC8831EVM 上遇到了相同的问题。 我在 SPI 连接中添加了30欧姆的串行终端电阻器。 问题得到解决。 当 LDAC 连接到 GND 时、我可以更新 DAC 输出。

    Muhammet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jerome、

    在 nLDAC 引脚被下拉后、您是否在检查任何可能松动的连接等之后对此问题有任何更新?

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在关闭线程。 如果有更新、则可以重新打开。

    此致、
    Uttam