This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:采用 ADS8688的外部 CV 输入

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8688, LM5017, ADS8588H, ADS8638, OPA140, ADS8668, ISO7141CC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/785106/ads8688-external-cv-inputs-with-ads8688

器件型号:ADS8688
主题中讨论的其他器件: LM5017ADS8588HADS8638OPA140ADS8668ISO7141CC

您好!

我正在尝试使用2个采用菊花链模式的 ads8688开发外部 CV 输入读取器(我们位于模拟模块化合成器领域)。 CV 输入范围可以为-5V 至5V 或0V-10V。  

在设置中、我们将使用外部3.3V 基准、因为该板应与 Tensy 3.6配合使用。 我附上第一个 ADS8688的原理图。  

对您来说、它看起来是否正常? 此外、我想问您是否会在设置中包含 ISO7141和 LM5017 (考虑使用)。

我不是一个工程师,而是一个音乐家。。。可能有很多错误,所以所有的建议和更正都受到了高度欢迎!! 感谢你们的时间!!  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierluigi、

    以下是有关您当前原理图的问题或建议:

    第1个 ADC 的 DAISY 引脚应接地(DGND)。 您要将其连接到 A5V 电源。

    2./REFSEL 是一个数字输入引脚、它应该被连接到 D3.3V 上、此 D3.3V 上拉电阻器用于外部电压基准或者直接接地。

    外部基准电压限制 在4.046V 至4.146V 之间、因此不能使用3.3V 外部基准电压。

    4.您的引脚31/32/33 (AGND 和 DGND)悬空、所有引脚均应接地。

    建议使用平衡输入 RC、这意味着在 AIN_xGND 和接地之间建议使用相同值的电阻器、请参考8.3.2部分和产品文件夹下的 EVM 电路板原理图。 该匹配有助于消除外部电阻引起的任何额外偏移误差。

    6.建议使用实心 PCB 接地层。 此外、建议为 AVDD 使用干净的模拟电源、通常 LDO 是一种很好的解决方案。

    我们在 TI.com 上发布了一些隔离式参考设计、请参阅以下两个参考设计:

    采用16位 ADC 和数字隔离器的隔离式高精度模拟输入模块参考设计

    采用双路同步采样 ADC 的隔离式16通道交流模拟输入模块参考设计

    谢谢。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    非常感谢您的快速回复和耐心、我一定会参考您链接的材料。 为了克服参考问题、也许我应该考虑改用 ads8588h?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经学习了越来越多或越来越少的 ADC、我认为 ads8638可以胜任这项工作、我们板上有+/- 12V 电压。 因此、这可能是最佳解决方案。

    再次感谢您的帮助、如果您同意、请告诉我

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierluigi、

    ADS8588H 的输入范围为+/-10V 或+/-5V、与 ADS8688相同。 ADS8638需要一个前端放大器来驱动。  我对您的信号感到困惑、您能告诉我您的信号范围是多少吗?  是-5V 至5V 还是0V-10V?

    谢谢。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    传入信号的范围也不同、因为过去的模拟同步公司并不真正坚持标准。

    这些称为 CV (控制电压)信号。 CV 信号的振荡值不能高于64Hz (最常见的限值为32Hz)

    在此设置中、我们有两个介于0-10V 范围内的 CV 信号、而所有其他信号都在-5V-+5V 范围内。 因此、这两个范围同时存在  

    这将带来与旧产品的一些甜蜜的复古兼容性。

    我们需要 SPI 接口、而2.5V 内部基准 电压可供 Tensy 3.6读取、这就是我认为 ads8638能够实现的原因。

    我已经提出了一个原理图、但我希望它是可行的、让我知道您的想法。

    每个通道的 OPA140都会使其变得非常昂贵、但如果没有其他方法的话...

    此致

    码头

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierluigi、

    我问您有关信号范围的原因是、我想确认您为什么要使用3.3V 外部基准电压。 根据以上信息、ADS8688是最适合您设计的 ADC、因为:

    ADS8688可支持0-10V 或-5V~+5V 信号、输入范围可通过通道进行配置。 它与通道无关。 此外、您只需在器件上电后对器件进行一次编程。

    ADS8688 具有 支持3.3V 数字逻辑的 SPI 接口。

    ADS8688的内部4.096V 电压基准可直接使用、内部基准具有更高的精度和低漂移(典型值6ppm/C、最大值10ppm/C)  

    ADS8688在每个通道上都集成了 AFE (模拟前端)和 ADC 驱动 器、ADS8688不需要外部放大器、但 ADS8638是开关电容器输入 SAR ADC、因此通常需要在每个通道上使用外部高带宽放大器来驱动 ADC。

    顺便说一下、您好像不需要同步采样 ADC、因为您正在查看所有非同步采样 ADC、请告诉我我我的理解是否正确。 我只想确认一下。 谢谢。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、  

    如果 Tensy 可以处理、则经皮采样是可以的... 如果您有什么想法、请告诉我

    需要注意的是、采样率应优于每通道44.1k、这毫无意义(我猜已有很多情况、焊接的 CV 信号不会以超过64Hz 的频率振荡)、因此我可以使用非同步采样 ADC。 在所有 CV 信号在毫秒范围内工作后,... 如果我得到了正确的读数,应该每毫秒执行多次。 这已经足够了、在这种情况下、可能比采样速度具有更高的比特率。

    请告诉我、这对您来说是否合适

    ads8638设置和 ads8688设置的成本差不多。 我对 ads8688感到害怕的是 PCB 设计和所有相关芯片。 (这也会增加价格)

    对于像我这样的节点、ads8638看起来更容易实现;-) 此外、在当前设置中、我们有+/- 12V、5V、3.3V 电源、适合于 ads8638、并且我们可以使用内部基准、这(如果我错了、请纠正我)对于 tensy 来说是可以的。 是的、我们会丢失4位、但不会犯错会更容易。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierluigi、

    使用同步采样或非同步采样 ADC 的要求取决于您是否需要在不同通道上的输入信号之间同时获取信息。 如果您没有此类 要求、则非同步采样 ADC 是一个不错的选择。

    如果您将 集成器件(ADS8688系列)与分立式解决方案之间的性能进行比较、则集成器件具有 最佳性能、其数据表中的性能涵盖了 ADC、PGA 和 ADC 驱动器等 在评估分立式解决 方案(放大器+ADS8638)的性能时、您必须考虑两个器件的误差、漂移和噪声、而不仅仅是 ADC。  

    如果成本是一个问题、而 您的应用不需要16位 ADC、则可以考虑使用引脚兼容的12位 ADC、即相同 ADS8688系列中的 ADS8668。 此外、分立式解决方案还应考虑8件放大器(OPA140)和 ADS8638的成本。

    但是、我 可以 为这两个精密 ADC 提供技术支持。 谢谢。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    再次感谢您的出色帮助

    。 所以,我们来看看 ads8668,请帮我处理相关芯片的布线和 PCB 设计。  

    因此、如果我正确的话、我应该连接这些组件。

    LM5017  

    TPS71533

    TPS71501

    ISO7141CC

    祝你度过美好的一天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierluigi、

    有关原理图和布局设计、请参阅这两个参考设计、它们应该对您非常有帮助。 谢谢。

    采用16位 ADC 和数字隔离器的隔离式高精度模拟输入模块参考设计

    采用双路同步采样 ADC 的隔离式16通道交流模拟输入模块参考设计

    此致

    戴尔