This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232REF:到固件的 FTP 链接、例如 看起来很低

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1232REF, ADS1232, ADS1231REF, MSP430F449

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/783727/ads1232ref-the-ftp-links-to-the-firmware-eg-seem-to-be-down

器件型号:ADS1232REF
主题中讨论的其他器件: ADS1232ADS1131REFADS1231REFMSP430F449

早上好、

我正在尝试获取 ADS1232REF 板的固件、但链接似乎无法正常工作。

内容是否已移至另一台服务器?

此致、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christian:

    欢迎来到 E2E 论坛! 遗憾的是、ADS1232REF 上使用的固件不再可用。 这是有很多原因的、第一个原因是 TI 不使用公共 FTP 服务器。 使用具有匿名公共访问功能的 FTP 服务器时、存在许多 IT 安全问题、因此 TI 决定从服务中删除此服务器。

    ADS1232REF 的代码是大约15年前开发的、许多编译器/工具不再受支持。 这使得在创建新项目时对固件的使用非常有限。

    第三个原因是许多"开放源码"许可已更改。 我们在15年前认为开放源码现在有更详细的发牌安排。 只要 FTP 站点正在运行、代码就会被链接以继续使用。 要将此代码移至新服务器、需要在许可和代码格式方面执行许多操作。 正如我已经说过的、代码实际上不可用。 尝试将项目移植到开源 CCS 项目、但这是一个较低的优先级、可能需要一些时间才能完成。 由于许多 ADS1232REF 组件已经淘汰、不再可用、因此实际创建新的硬件平台是一个更高的优先级。

    如果您对运营和沟通有具体问题、我很乐意为您提供帮助。 ADS1232是一款引脚控制型器件、此器件使用 SPI 通信来读取转换结果并启动一个自偏移校准。 SPI 通信使用模式1。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试获取此主题中先前帖子中提到的 CDROM。    我也知道它在 FTP 站点上。    昨天、我开始使用上周从 Mouser 购买的器件。

    我为一次性应变仪应用购买了7个。  我可能需要修改固件。  最好是在购买之前知道这种情况已经过时、不再提供支持。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    ADS1232REF 软件现可从 www.ti.com/.../ads1131ref 下载。 我们不再在 CD 上提供此软件。

    但是、正如 Bob 提到的、我们目前没有适用于此硬件的固件源代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您参阅"适用于 ADS1230REF、ADS1131REF、ADS1231REF 和 ADS1232REF 评估板的评估软件"。
    我使用该软件在分析模式下查看电路板。 如果有固件和加载程序、最好使用它来评估我本周购买的7个新模块。 也许 TI 和 Mouser 可以将7个不过时的评估板连接起来、让我对此感觉更好。 现在、我感到很松脆。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    很抱歉、您感到有些松脆。  ADS1232REF 并非停产。  我认为对于 ADS1232REF 的使用存在误解。  它不是开发系统。  这是一种将 ADS1232评估为 EVM 平台的方法。  用于评估的固件已预先加载到电路板上。  您可以在分析模式(使用软件)或缩放模式下运行电路板。  该功能已随预加载的固件一起安装。

    我理解您的沮丧、但请尝试了解固件已使用近15年。 我们正在进行重新设计,以便可以使用现代工具,但目前这不是一个高度优先事项。  关于旧固件、我们的法律团队告诉我们、我们无法再以当前形式提供旧固件、因为它不符合 TI 标准或开源许可。

    让我向您保证、我99%的人相信、您尝试使用和修改旧代码会更加令人沮丧和沮丧。  我花了几周时间来学习和理解代码、只是为了修复错误。  它还使用不再受支持的工具。  没有 IDE、所有内容都是命令行驱动的。  该代码使用 FreeRTOS 版本4.8、当前版本为10.2。  对固件进行整周并开始工作并不容易。  我知道您可能认为代码很有用、但实际上却不有用。

    有人实际上在这里发布了代码:

    http://en.pudn.com/Download/item/id/1756464.html

    未检查链接代码的使用是否准确。  使用该代码由您自行承担风险、TI 不支持该代码。  如果您具体告诉我您要做什么、也许我们可以找到解决方案。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    感谢您提供信息。  我看到我可以通过支付费用或上传我自己的一些源代码来订阅该网站、以换取下载。

    我通常会从制造商下载用于评估项目的软件。

    我在2-350欧姆、1-340欧姆和1-20欧姆的十转位器中构建了一个电桥平衡电路、以便我可以查看350欧姆应变仪。

    它目前正在工作。  噪声非常低、电桥平衡至大约+/- 10微伏。  如果您想获得有关使用此板进行应变仪测量的建议、我将不胜感激。

    我注意到您提到了 RTOS。  当 I 跳线位于2.5V 分压器中时、显示屏斜升至2.500000大约需要一分钟的时间。

    RTOS 在干什么?

    此致、

    Marty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    就 RTOS 而言、代码是围绕确保通信不被抢占而开发的、因为 MSP430F449一次只能捕获1个字节(它没有额外的缓冲区或 FIFO)。 此外、需要捕获每个转换结果。 此外、还会处理显示屏并检查按键是否按压。 因此、用于数据采集和显示的 UART (或控制台任务)和 SPI 接口(或内核/分析任务)具有同等的优先级。 按键的优先级最低(或按键任务)。

    您在分压器中看到的情况与任务无关。 分压器的目的是将共模电压设置为2.5V。 安装跳线 J7时、AINN1输入连接到2.5V。 如果安装了 J8、则输入会短接、以便 AINP1和 AINN1在2.5V 共模下短接在一起。 目的是进行噪声测量测试。

    当 J7仍处于连接状态时移除 J8时、AINN1上的电压仍为2.5V、但 AINP1上的输入电压现在浮动、但由于输入上的电容器、仍有电压。 随着电容器缓慢泄漏电荷、电容器上的电压也会缓慢下降。 您已经注意到、电容器完全放电需要相当长的时间。

    ADS1232REF 用户指南中对 ADS1232REF 的运行进行了全面介绍。 在激励电压和基准电压来自同一源的情况下、您的测量应该是比例式的。 我建议您通过 J4连接器在+5VA 和 GND 为您的电桥供电。 将您的电桥输出连接到 IN1+和 IN1-。 第4页第1.4.1节中的用户指南中显示了一个示例。 根据您的输出范围、您可以使用最大允许增益来适当设置增益。

    您可以使用 GUI 软件进行器件设置或收集数据。 您还可以通过分配给 ADS1232REF 使用的虚拟 COM 端口的控制台终端来控制 ADS1232REF。 这些功能仅在模式开关处于分析模式时才能完全工作。 缩放模式及其功能设计为仅与 ADS1232REF 开关配合使用。 某些功能可能起作用、但并非所有固件功能都可用于规模和分析模式。

    此致、
    Bob B