This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:硬件起搏信号检测

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/782802/ads1298-detection-of-hardware-pace

器件型号:ADS1298

大家好、

我收到了以下请求、您能为我提供帮助吗?

##########################################

我想问一些有关 AFE ADS1298的问题。

关于硬件步速检测、我尝试了 Tony Calabria 创建的设计中所述的方法。

http://www.ti.com/lit/ug/slau511/slau511.pdf

http://www.ti.com/tool/tipd111 

我使用了相同的设计、同时考虑到设计文档中所述的修改、以消除不必要的噪声和频率。

 在检测具有小幅值(脉冲为100us 时小于4mV)的硬件步速方面仍然存在问题。

我们使用 ECG 仿真器 生成起搏信号、这些设备通过了 CE 认证、符合 IEC 60601-2-25、IEC 60601-2-27、IEC 60601-2-47标准。

AFE 产生的步速信号很小、我知道增益为0.4、但在将增益设置为12后、同样的问题仍然存在。

 除了此模拟方法、是否还有任何其他检测硬件步速的方法?

我还有另一个问题、关于 ADS1298R 芯片 、 我只能找到 64-LFBGA 封装、  64-TQFP 是否会再次提供?

##########################################

此致、

Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    感谢您发表客户的问题。

    ADS1298R 仅采用 BGA 封装。 没有可用于"R"器件的 TQFP 版本。

    在客户测试的通道输入端测量的起搏器脉冲的幅度是多少? 增益12可能会使 PGA 输出饱和。

    此外、模拟电源电压是多少? 客户是否将输入信号偏置在中间电源附近? 这是确保输入信号处于 PGA 的共模范围内所必需的。

    要求客户在输入端施加正弦波(即10Hz、100mVpp)、并将 PGA 增益设置为6V/V (默认值)。 请记住使用1/2 Vs 共模电压(即将 INxN 连接到1/2 Vs、并将正弦波施加到具有1/2 Vs 偏移的 INxP)。 PACE 输出将是 PGA 的差分输出(大约600mVpp)乘以0.4V/V = 150mVpp。 断开所有电路与 PACE 输出的连接。

    另一个重要注意事项:PGA 的带宽随着增益而降低。 有关 PGA 增益与小信号带宽的关系、请参阅数据表中的表5。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我是 Pulse 的 Ahmed Sabry、他负责集成解决方案、  

    PGA 的增益为6、这是默认值。

    模拟电源电压相对于接地为5V、无双极电压。

    输入信号的基准在内部使用配置电阻器完成、电压为2.5V。

    我们尝试检测起搏器的小幅值(2mV、2ms 和2mV、0.1ms)。

    您是否会详细说明您的评论中所述的测试、以及断开所有电路意味着什么?目前、我使用的是 Tony Calabria 发布的文档中所述的外部电路、有关使用斜率检测检测硬件步速的信息、我是否应该移除此电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahmed、

    通过从 TEST_PACE_OUT 引脚断开电路、我希望移除引脚上的任何负载、并验证 ADS1298内部信号链的增益是否正确。 基准电压不应重要、因为原始模拟信号直接来自 PGA 输出。

    PGA 的带宽随着增益的增加而进一步受到限制-这可能是解释为什么 PACE 放大器输出的幅度小于预期的原因之一。

    您能否分享有关测试设置和结果的更多详细信息? 输出信号与 TI 设计文档中显示的仿真结果有何区别? TI 参考设计网页底部还提供了原始仿真文件:
    http://www.ti.com/tool/TIPD111

    您还能提供用于 ADS1298的寄存器设置吗?

    此致、