This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:伪差分输入情况下的输出代码

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/786532/ads131e08-output-code-in-case-of-pseudo-differential-input

器件型号:ADS131E08

大家好、  

让我向您询问有关 ADS131E08伪差动输入的输出代码的基本问题。

当 AVDD=VREFP=2.5V/AVSS=VREFN=-2.5V 且 VINN=0V 时、由于伪差分输入、满量程范围应为±2.5V。

在这种情况下、ADS131E08可生成400000 (-2.5V)~3FFFFF (2.5V)的输出代码。

因为当采用差分输入时、满量程输出代码应为800000 (-5V)~7FFFFF (5V)。

因此、 对于伪差分输入、输出代码范围应为差分输入的一半。

这种理解是否正确?

如果是、在伪差分输入的情况下、1LSB 不是由 (VREF/增益)/2^24推导出、但(2×VREF/增益)/2^24、即使伪差分的满量程范围是 VREF。

这也是正确的吗?

我很期待收到您的回复。

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shota-San、


    如果 AVDD=VREFP=2.5V、AVSS=VREFN=-2.5V、则 ADC 的满量程范围为±5V 而不是±2.5V。 伪差分输入只能达到±2.5V、这就是 ADC 输出代码从400000变为3FFFFF 的原因。

    仅仅因为输入限制为±2.5V、它不会改变 ADC 的输入范围。 如果基准输入为5V (2.5V -(-2.5V))、则 LSB 相同。

    如果您查看数据表第33页的表8、则 LSB 为 FS/2^23。 在该表中、FS 是正满量程。 在此示例中、正满量程为+5V/增益、因此 LSB 为(+5V/增益)/2^23。 这与整个满量程范围 LSB 相同、即(+5V-(-5V))/增益)/2^24。


    吴约瑟