This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:输入共模范围

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/786649/ads1298-input-common-mode-range

器件型号:ADS1298

沿着这些相同的线路、我不理解输入共模范围方程。   

如果是输入共模、那么公式中的增益为何?  

谢谢你。  

-科尔伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colleen、

    该限制来自 PGA 中使用的每个放大器的最大输出摆幅。 可用输出范围仅在电源电压200mV 以内。 如果共模过于靠近电源轨、则输出将没有朝一个方向摆动的空间。

    此致、