This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DAC81416:DAC81416 SPI 程序示例

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC81416, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/786563/ccs-dac81416-dac81416-spi-program-example

器件型号:DAC81416
主题中讨论的其他器件: Energia

工具/软件:Code Composer Studio

您好的团队:

我想使用 MCU SPI 来控制 DAC81416、您可以帮助支持 MCU  SPI 程序示例吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您的查询。 您是否正在使用任何特定的 MCU? 请在此处找到有关 Energia 的代码示例:

    #include

    #define NUM_Bytes 3. // SPI 帧中的字节数

    //SPIClass tivacSPI0 (0);// SSI0
    //SPIClass tivacSPI1 (1);// SSI1
    //SPIClass tivacSPI2 (2);// SSI2
    //SPIClass tivacSPI3 (3);//端口 F 上的 SSI3
    SPIClass tivacSPI3_Q (4);//端口 Q 上的 SSI3

    void setup(){
    uint8_t initTx0[NUM_bytes]、initTX1[NUM_bytes]、initTX2[NUM_bytes]、i;
    int8_t ret;
    uint8_t * initPtr;

    Serial.begin(9600);
    serial.print ("启动 DAC81416示例");

    tivacSPI0.begin();
    tivacSPI1.begin();
    tivacSPI2.begin();
    tivacSPI3.begin();
    tivacSPI3_Q.begin();

    PinMode (PD_2、输出);//将 PD2配置为 CLR
    digitalWrite (PD_2、HIGH);//默认将 CLR 设置为 HIGH

    //范围:+/- 20V
    initTx0[0]= 0x0A;
    initTx0[1]= 0xCC;
    initTx0[2]= 0xCC;
    initPtr =&initTx0[0];
    RET = tvacSPI3_Q.DACtransfer ((uint8_t*) initPtr、(uint8_t) NUM_bytes);

    //范围:+/- 20V
    initTx0[0]= 0x0B;
    initTx0[1]= 0xCC;
    initTx0[2]= 0xCC;
    initPtr =&initTx0[0];
    RET = tvacSPI3_Q.DACtransfer ((uint8_t*) initPtr、(uint8_t) NUM_bytes);

    //范围:+/- 20V
    initTx0[0]= 0x0C;
    initTx0[1]= 0xCC;
    initTx0[2]= 0xCC;
    initPtr =&initTx0[0];
    RET = tvacSPI3_Q.DACtransfer ((uint8_t*) initPtr、(uint8_t) NUM_bytes);

    //范围:+/- 20V
    initTx0[0]= 0x0D;
    initTx0[1]= 0xCC;
    initTx0[2]= 0xCC;
    initPtr =&initTx0[0];
    RET = tvacSPI3_Q.DACtransfer ((uint8_t*) initPtr、(uint8_t) NUM_bytes);

    //加电设备
    initTx0[0]= 0x03;
    initTx0[1]= 0x0A;
    initTx0[2]= 0x84;
    initPtr =&initTx0[0];
    RET = tvacSPI3_Q.DACtransfer ((uint8_t*) initPtr、(uint8_t) NUM_bytes);

    //为所有通道加电
    initTx0[0]= 0x09;
    initTx0[1]= 0x00;
    initTx0[2]= 0x00;
    initPtr =&initTx0[0];
    RET = tvacSPI3_Q.DACtransfer ((uint8_t*) initPtr、(uint8_t) NUM_bytes);

    //为所有通道启用广播
    initTx0[0]= 0x05;
    initTx0[1]= 0xFF;
    initTx0[2]= 0xFF;
    initPtr =&initTx0[0];
    RET = tvacSPI3_Q.DACtransfer ((uint8_t*) initPtr、(uint8_t) NUM_bytes);

    //将代码写入所有通道
    initTx0[0]= 0x0F;
    initTx0[1]= 0xFF;
    initTx0[2]= 0xFF;
    initPtr =&initTx0[0];
    RET = tvacSPI3_Q.DACtransfer ((uint8_t*) initPtr、(uint8_t) NUM_bytes);


    void loop(){
    INT8_t RV、ldacFlag = 0;
    int32_t samplpleCount;
    uint8_t *txPtr;
    uint8_t spiTx0[NUM_bytes];

    //编写中间代码
    spiTx0[0]= 0x10;
    spiTx0[1]= 0x7F;
    spiTx0[2]= 0xFF;
    txPtr =&spiTx0[0];
    rv = tvacSPI3_Q.DACtransfer ((uint8_t*) txPtr、(uint8_t)(NUM_bytes));

    延迟(100);

    //编写完整代码
    spiTx0[0]= 0x10;
    spiTx0[1]= 0xFF;
    spiTx0[2]= 0xFF;
    txPtr =&spiTx0[0];
    rv = tvacSPI3_Q.DACtransfer ((uint8_t*) txPtr、(uint8_t)(NUM_bytes));

    延迟(100);


    //添加到 SPI.cpp

    int8_t SPIClass::dac transfer (uint8_t* datapeinter、uint8_t numBytes){
    unsigned long rxtxData[MAX_Bytes];

    if (numBytes > MAX_Bytes){
    返回-1;

    if (datapeinter =NULL){
    返回-1;


    for (int byteCount=0;byteCount < numBytes;byteCount++){
    rxtxData[byteCount]=数据使码[byteCount];

    if (SSIBitOrder = LSBFIRST){
    返回-1;

    for (int byteCount=0;byteCount < numBytes;byteCount++){
    ROM_SSIDataPut (SSIBASE、(uint8_t) rxtxData[byteCount]);


    while (ROM_SSIBusy (SSIBASE));

    返回(INT8_t) 0;


    在这种情况下、您需要对任何处理器上的 SPI 进行通用设置。 它如下所示:

    模式:模式1 (CPOL=0、CPHA=1)
    顺序:MSB 优先
    CS 极性:低电平有效
    字节数:3.

    如果需要、您可以将 GPIO 用于 LDAC 和 CLR。

    希望这会有所帮助。

    此致、
    乌塔姆萨胡
    精密 DAC 应用工程师