This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AFE4900:嵌入式 Linux/Android 示例源代码

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/786230/linux-afe4900-embedded-linux-android-sample-source-code

器件型号:AFE4900

工具/软件:Linux

您好!

我们的团队正在尝试为 AFE4900开发嵌入式应用。 我想知道嵌入式 Linux 和 Android 系统是否存在任何示例源代码?  假设我们可以使 I2C 驱动器在器件中工作。 我们是否可以修改任何高级库以访问 AFE4900硬件?

谢谢、

Yunting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yunting、

    感谢您与我们联系、但遗憾的是、我们没有任何此类驱动程序。

    此致、
    Prabin