This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J66EVM:ADS54J66

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J66EVM, ADS54J66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/785932/ads54j66evm-ads54j66

器件型号:ADS54J66EVM
主题中讨论的其他器件: ADS54J66

大家好、

实际上、我使用 ADS54J66EVM 板通过 KC705评估板测试 JESD 接口。

在  第23页的 ADS54J66数据表 www.ti.com/.../ads54j66.pdf 中、它们给出了不同运行模式的表格。

我想在8号模式下运行(无抽取)、有人能解释一下输入时钟频率与 ADC 的关系以及 ADC 的输出数据速率。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SAI、

    在没有抽取的情况下、输入时钟频率与输出数据速率相同。 如果将抽取率设置为2、则输入时钟将是输出数据速率的2倍。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我能不能知道我在上面查询中提到的表中的带宽和最大输出速率部分之间的关系。

    示例:带宽491MSPS @245.76Mhz 的输出数据速率为500MSPS。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SAI、

    数字滤波器只能传递大约80%的输入带宽。 因此、对于模式0、如果您以500MHz 的频率进行采样、并将抽取率降低2、则最大数据速率将为250MSPS。 最大带宽为0.8 * 250 = 200MHz。表3、图54和图55详细介绍了模式0的相关信息。 其他表和图涵盖了其他模式。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    491 MSPS 和500 MSPS 之间有什么关系、我在下表中对此进行了重点介绍?

    如果我给出 491.52Mhz 的输入时钟频率并在模式8下工作、那么输出数据速率是491MSPS 还是500MSPS?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SAI、

    该器件专为电信行业而设计、这些是常见的电信频率(245.76、491.03等)。 这是显示它们的唯一原因。 这最接近500MHz。

    此致、

    Jim