This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:配置用于1228.2MSPS 四通道转换的 SERDES 线路

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/786150/dac38j84-configuration-of-serdes-lines-for-quad-channel-conversion-at-1228-2-msps

器件型号:DAC38J84

您好!

我正在尝试了解如何配置安装在 TSW3XJ8XEVM 上的 DAC38J84、以便 在四个通道上产生1228.2MSPS、因此基本上是可能的最大数据速率规格。

 我选择使用 TSW3XJ8XEVM GUI
DAC 输入数据速率= 1228.2
内插= 1
SERDES 线路数= 8

我假设 DAC38J84手动(表9)配置 LMF = 841是我正在使用的配置(在 GUI 的 DAC JESD 块选项卡中确认)。 让我感到困惑的是通过 JESD204通道进行传输的图示、DAC38j84手册的表9对此进行了说明。

我的假设是、在一个帧中:

通道0转换器 A 的 sample..2的最高有效8位被传输。
通道1转换器 A 的 sample..2的最低有效8位被传输。  

接下来、我假设一个帧持续4个 FPGA 时钟周期。 我希望在1个 FPGA 时钟周期内(307.2MHz)、每个转换器传输4个样本、但该表仅显示每个转换器3个样本。 因此、我无法理解如何实现数据速率。

此致

Blaz Kelbl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Blaz、

    在 JESD204B 中、该标准定义了每个八位位组的持续时间(8位)、帧大小(F)以及多帧大小(K)。 这是为了确保每个供应商都有某种数据接口的通用设计、而不管整体芯片设计如何。

    使用8b/10b 编码、每个八位位组将转换为10位8b/10b 编码字。 由于每个通道的运行速率为12288.8Mbps、因此您可以计算八位位组速率(即列速率、从而计算数据速率)。  

    定义接口速率的实际术语是 LMFS 或本地多帧速率。 您可以访问我们的培训网站以了解更多详细信息。  

    https://training.ti.com/high-speed-signal-chain-university

    -Kang