This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:使用 ADS5484 EVM 测试 TSW1400 EVM 的说明

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5484, ADS5484EVM, ADS5281EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/786216/tsw1400evm-instruction-for-testing-a-tsw1400-evm-with-an-ads5484-evm

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他部件:ADS5484ADS5484EVMADS5281EVM

你(们)好。

任何人可以向我提供有关如何使用 ADS5484 EVM 测试 TSW1400 EVM 的说明(分步式、包括连接)吗?

非常感谢您的帮助。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thinh、

    请使用随附的 ADS5484EVM 用户指南、无论在何处调用 TSW1200EVM、您都将使用 TSW1400EVM。 您在使用 HSDC Pro GUI 时选择的器件将称为"ADS5481-85。 请参阅随附的其他用户指南 、了解有关使用 HSDC Pro 的信息。 这应该非常直接。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../ADS5484EVM-User_2700_s-Guide.pdfe2e.ti.com/.../ADS4249-UG.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、
    感谢您的快速回复。 我查看了这两个用户指南、但我仍然有点困惑。 对于 ADS5484EVM 用户指南、它仅显示了使用 ADS5484测试 TSW1200EVM 的结果、但未显示它们之间的任何连接。 对于 TSW1400EVM、图中显示了 TSW1400EVM 和 ADS5281EVM 之间的连接、无需 SMA 等任何额外电缆。
    您认为 TSWW1400EVM 和 ADS5484EVM 之间的连接是否与 TSW1400EVM 和 ADS5281EVM 类似? 我是否需要任何用于 ADS5484EVM 的时钟输入和模拟输入的附加 SMA 电缆?
    用于 TSW1400EVM 的壁装适配器必须为5V、至少为4A、不是吗?

    感谢你能抽出时间。
    Thinh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thinh、

    您将需要用于 ADC 板模拟输入和时钟源的 SMA 电缆、用于 TSW1400的电源(3.3V 我认为)和5V 电源(4A)。 如果您没有壁挂式电源、则可以使用实验室电源。 您还需要一根用于 TSW1400的 USB 电缆。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    我实验室的5V - 3A 电源看起来仍然正常工作。 非常感谢您提供的信息。 我真的很感谢。

    最好的农家
    Thinh