This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:输入差分动态范围

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/786252/ads1298-input-differential-dynamic-range

器件型号:ADS1298

我不确定如何在以下公式中实现300mV 值

如果 VREF 为2.4V 和2*Vref /增益=满量程范围= 2*2.4V/6 = 4.8/6 = 0.800V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colleen、

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!

    PGA 级的功耗随差分输入电压而变化。 差分电压越大、强制通过 PGA 输出端电阻器串的电流就越大(请参阅图29)。 我假设该语句意味着、如果 PGA 输出在3V 电源上保持在1.8V 以下、则 PGA 中放大器的静态电流决定了增益级的总体功耗。

    相反、您要计算的是给定基准电压可接受的最大差分输入电压。 进行该计算时、您无需将 VREF 乘以系数2。 可接受的输入电压范围为-VREF 至+VREF (即"2xVREF")、但绝对差分电压的幅度绝不能超过 VREF。 因此、对于2.4V 基准电压和增益= 6V/V、差分输入电压范围为-400mV 至+400mV。 +800mV 将超过满量程、并导致输出削波、代码为7FFFFFh。

    此致、