This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818EVM:AFE5818EVM

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5818EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/786062/afe5818evm-afe5818evm

器件型号:AFE5818EVM
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVM

尊敬的先生/女士:

我们在为 AFE5818EVM 运行 HMC-DAQ GUI V2.8软件时遇到问题。

软件安装正常。   在尝试运行软件时、它提到特定的 vi 将不会运行。   我在三台或四台不同的计算机上尝试过、共同的主题似乎是64位操作系统。  我没有尝试过32位操作系统。

是否有软件的替代版本(较旧或较新版本)可用?

是否需要连接电路板并为其供电才能使 GUI 软件正常工作?

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您使用 AFE5818EVM。
    我很快会回答你的问题。

    谢谢!
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    你过得怎么样?
    请向我们提供错误消息的屏幕截图吗?

    再次感谢您!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    你过得怎么样?
    另外、在运行 GUI 之前、请连接 AFE5818EVM 和 TSW1400EVM 的电源
    连接到电源的连接器。
    然后还需要将两个 USB 连接器连接到您的 PC
    直到一切都连接良好
    之后、您可以开始运行 GUI。

    希望这能有所帮助。

    此致、