This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2004:ESD 损坏

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/783265/tsc2004-esd-damage

器件型号:TSC2004

我们通过在具有集成电阻式触摸屏的5" TFT 显示屏上放电+/-8kV (空气放电)来执行 ESD 测试。

触摸屏控制器是 TSC2004IRTJR、其保护电压应高达+/-25kV (空气间隙)、+/-12kV (接触)和+/-8kV (HBM)。

TSC2004IRTJR 在10 - 15次放电后熔化。

ESD 没有足够的能量来熔化 TSC2004。 ESD 可能会触发某种情况(闩锁?) 允许3.3V 电源提供高电流。

请帮我们找出问题所在。

提前感谢您。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3175.Melted-TSC2004.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Roberto:

    根据数据表的额定值、我们不会期望出现这种情况、但很明显、您图像中的 TSC2004会受到严重的电气过载。 ESD 会触发内部吸收器件的导通、如果在通电时触发 ESD、则可能会导致问题。 让我深入研究一下原始 ESD 认证报告、看看我是否能找到任何信息。 在此之前、您能否确认所有商品、一个批次外的商品等是否都发生了这种情况? 它是否在较低级别通过?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roberto、

    我们无法找到该产品在2004年发布的原始鉴定数据。 根据其他客户在方面取得的成功、我建议您考虑在 X/Y 线路和外部 TVS 二极管上添加~1nF 电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在 X/Y 线上添加一个 TVS 和一个电容器、然后我将重复 ESD 测试。

    希望这可以解决问题。

    此致、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Roberto。 让我们知道情况如何。