This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC114:抗混叠滤波器

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: DDC114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/780933/ddc114-anti-aliasing-filter

器件型号:DDC114

大家好、

在频率高于奈奎斯特限值的情况下、DDC114是否需要抗混叠滤波器? 我假设最大采样率为3.125khz、如果有更快的信号、它们将向下折叠并混叠。 对吧? 对于通常可以直接连接到 DDC114的光电二极管、您是否有任何抗混叠滤波器建议?

我的客户和我正在努力解决的问题是、它集成了电荷、并且电荷量很小、我们担心在信号链中添加任何其他内容。 如果这是一个标准 ADC、则不确定如何滤除电流与电压。

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mitchell、

    你过得怎么样?
    我会将您的问题转交给我们的系统工程师。
    我们将在2-3天内回复您。

    谢谢!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    您对此有任何更新吗?

    谢谢、
    Mitchell
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mitchell、

    你过得怎么样?
    请将您的电子邮件地址发送给我们吗?
    谢谢、祝您愉快!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mitchell、

    不确定您是否已经与陈接触过、只是对此有一些想法(很抱歉、回答很晚...)

    我从未见过任何人尝试在探测器和设备之间使用前面的滤波器(嗯、一次、但使电路不工作)。 部分原因是、这不仅仅是对输入电流进行采样的 ADC。 前面有"门控"积分器。 由于输入电容会影响放大器噪声源的传递函数、因此需要将其保持在较低的水平、从而增加其影响。 大串联电阻器会增加噪声、此外、当您希望传感器电流流入器件时、还需要保持低输入阻抗... 因此、人们只需从尽可能干净的检测器信号开始。

    如果我以不同的方式对此进行思考、基本上就像在跨阻放大器前面添加抗混叠滤波器... 注意:思考积分器或 TIA 与 ADC 之间发生了什么是不同的...

    但回到问题... 他们想要测量的信号的频率和电平是多少? 如果信号速度非常快、并且客户希望捕获其时域形状、您可能需要查看将保留信号的跨阻放大器(只要您处于 BW 中...)。 数据中心基本上会在一段时间内整合所有内容(非理想因素除外)、信息将丢失。 但是、如果变化缓慢、客户只需担心避免来自输入端任何噪声源的耦合。 然后、数据表中的噪声数值将说明它们是否能够测量所需的内容... 此外、当信号非常小时、它们还应注意漂移、偏移等。

    此致、
    教育
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Edu!