This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282-SP:偏置电流

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/786131/ads1282-sp-bias-current

器件型号:ADS1282-SP

数据表提供了1nA (高达125C)的典型偏置电流值。 WCA 需要最大数-我们是否有最大数的指导?

我们是否有来自 TIS 测试的任何辐射后数据可以分享-我在辐射报告中没有看到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、
    数据表规格涵盖25°C 时的后辐射。 电气表的标题显示"." 在工作温度范围内、除非另有说明。 典型值为 TJ = 25°C 在低于10mRad (Si)/s 的低剂量率下、电离辐射总剂量为50kRad (Si)、在25°C 下经过测试。"

    因此、所有规格涵盖-55C 至+125C 预辐射和25C 后辐射。 如果由于辐射暴露而需要降额任何规格、则在表中添加了另一个规格行、说明这一点。 例如、在25°C 时、电源抑制从过热80dB 的最小规格降低到64dB 的最小后辐射规格。

    谢谢
    Christian