This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC43608:如何配置未使用的引脚

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC43608

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/785293/dac43608-how-to-configure-unused-pin

器件型号:DAC43608

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 DAC43608并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我不会使用 LDAC 和 CLR 引脚。

请告诉我如何配置。  

--

感谢您提前提供的及时帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    感谢您的查询。 /LDAC 和/CLR 为低电平有效输入。 将/LDAC 拉至低电平会将 DAC 输出更新为编程的代码。 将/CLR 拉至低电平将使 DAC 输出为0V。

    因此、如果未使用、则应将/CLR 拉至高电平。

    如果未使用/LDAC、则应将其拉至低电平。

    请注意、没有软件 LDAC。 因此、如果未驱动 LDAC 并将其拉至高电平、则输出将永远不会更新。

    希望这能解答您的问题。

    此致、
    乌塔姆萨胡
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uttam、

    感谢你的答复。

    我了解如何在不使用 LDAC 和 CLR 时进行处理。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一