This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J82:如何配置 DAC37J82的参数

Guru**** 2506045 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC37J82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/783875/dac37j82-how-to-config-the-parameters-for-dac37j82

器件型号:DAC37J82

尊敬的团队:

我的客户 在尽快配置 DAC37J82时需要 TI 支持。

在下面、您可以看到其系统中 DAC37J82的方框图。

它们将使用所有8个通道、并且每 BW 需要以~2Gbps/通道的速率运行。

DACCLK 和 SYSREF 可在方框图中尽可能进行配置(通过 PLL)

 

请为 我们提供用于配置 DAC37J82的参数以及 DACCLK 和 SYSREF 的频率。

提前感谢您的参与、

Shai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    我们的一位专家将很快与您交流。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shai,

    我很乐意提供帮助。 请提供以下信息:

    DAC 采样率。 您是否计划使用 DAC PLL? 如果是、您计划使用什么参考频率?

    2.内插因子。

    3.您计划使用的 LMFS 设置。

    4. K 值。

    SYSREF 频率。

    6.您是否计划使用 NCO? 如果是、频率是多少。

    7. DAC 输入数据速率。

    8.是否使用扰频器。

    我需要这样做才能为您提供正确的寄存器设置。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你

    此致、
    Shai