This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS6142EVM:用于 ADS6142 EVB 上 USB 转 SPI 芯片的 USB 驱动程序

Guru**** 2928400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/783996/ads6142evm-usb-driver-for-usb-to-spi-chip-on-ads6142-evb

器件型号:ADS6142EVM
主题中讨论的其他器件:ADS4142

在用于与 TI ADC SPI 5P1 GUI 通信的 ADC 评估板上、FTDI 器件使用哪种驱动 程序?  我可以获得下载的链接吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、jgalla1、

    我们将仔细研究您的问题、并将很快与您联系。

    您是否考虑使用 ADS4142? 该器件为14位/65MSPS、但功耗要低得多。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ADS6142EVM-GUI.zipJgalla1、

    随此 EVM 附带的 GUI 已连接。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我尝试更新驱动程序并指向 GUI 附带的 drivers 文件夹时、"windows can not find a driver for the device"。  我在多台 Windows 7 PC 上尝试了相同的结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jgalla、

    收到此 EVM 后、GUI 应与 EVM 一起放在 CD 上。 您是否未获得此 CD? 如果不是、您可以向我发送您的地址、我可以向您发送一个地址。 我发送给您的文件可能缺少一些内容。

    此致、

    Jim