This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/ADS1278:ADS1278的 SPICE 模型

Guru**** 2814825 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/785218/tina-spice-ads1278-spice-model-for-ads1278

器件型号:ADS1278
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我已经阅读过一篇关于 IEEE 的文章、其中有一个由德州仪器为这个转换器开发的 SPICE 模型、是否有可能接收它?  

谢谢、

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    我明天可以提供 TINA-TI 模型。  该模型仅用于仿真开关电容器输入、从而允许您设计输入驱动放大器。  该模型基于 TI 高精度实验室- ADC 第5节中概述的简化模型。

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs

    我可以调整模型以匹配您的工作条件。

    您能否提供以下信息?

    1.主时钟频率(f-clk)?
    2. CLKDIV 设置?  (高或低)
    3.模式选择?  (高速、高分辨率、低功耗、低速)

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    连接的是一个 TINA-TI 模型、假定主时钟为27MHz、并且处于高速模式。

    此致、
    Keith

    e2e.ti.com/.../ADS1278_5F00_Input-Model.TSC