This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7836:钳位电压并释放

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/785349/amc7836-clamp-voltage-and-release

器件型号:AMC7836

大家好、

根据数据表、

上电或复位事件后、会发生以下操作:DAC 输出自动定向到相应的钳位值;DAC 组输出范围由自动范围检测器设置;所有 DAC 数据寄存器和数据锁存器均设置为默认值。

下面是我的问题:

由于 DAC 的默认寄存器值为00、这是否会导致输出为零?

2.锁模何时松开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    DAC 寄存器将转至代码0x000、因此当 DAC 再次启用(在 POR 后默认禁用)时、输出将为零标度。 这并不意味着它将始终为0V。 在正范围内、它将为0V、在负范围内、它将为-10V 或大约 VSS、这是最大值。

    在断电寄存器(0xB2-4)或器件配置寄存器(0x03)中启用 DAC 之前、钳位模式不会释放。

    谢谢、
    Paul