This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2200:按键时系统重新启动

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/783050/tsc2200-system-restart-when-pressing-key

器件型号:TSC2200

请参阅随附的 detailse2e.ti.com/.../4747.Problem.docx 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    徐文、您好!

    我们已经仔细查看了您的文档、并不能立即确定该行为。 请注意、对这些器件的支持有限、我们将研究我们所掌握的信息、但我们可能无法提供有关这些问题的解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、谢谢、我们之前使用了 Maxim MAX1233、当按下键时、行和列的信号会更好。 我们更改为使用 TSC2200I、因为 MAX1233已停产。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您提供更多信息。 我们仍然不确定导致这些问题的原因、正如我们提到的、这些器件的支持模型非常有限。