This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258-EP:噪声参数最佳条件

Guru**** 2539260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/785545/ads1258-ep-noise-parameter-optimum-conditions

器件型号:ADS1258-EP

如果我们在输入短路的情况下测量噪声、而不是 fclk=16MHz、DLY=000和 Chop=0、但我们仅会有所不同、包括 fclk=12.5MHz DLY=111和 CHOL=1 (有效数据速率=420SPS)。 我们可以预期比数据表的表4第4行更差的噪声测量结果?

此致

Sonia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    表4中的值表示 CHOP = 0。 数据表的噪声性能部分 pp21指出:"请注意、当 CHOP = 1时、数据速率降低2倍、噪声降低1.4x。" 基于这一说法、我希望噪声性能得到改善。

    谢谢
    Christian