This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV5614:TLV5614在转换期间使用串行端口

Guru**** 2509385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/785054/tlv5614-tlv5614-using-serial-port-during-convertion

器件型号:TLV5614

您好!

在我的项目中、我将使用 DAC TVL5614、但我想知道在转换期间是否可以在第一个块中发送数据。  

例如、在第一次发送时钟频率为20MHz 的16位基准。 当块1接收到数据时、它开始转换。 当块1转换数据时,是否可以在串行端口中发送另一个数据?

感谢您的回答。  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Martinez、

    欢迎使用 E2E、感谢您的提问。 两个 SPI 帧之间的间隔由 t-WH (FS)定义、即20ns。 这意味着、理想情况下、您可以在相邻帧之间写入间隔至少为20ns 的帧。 但是、每个通道的实际输出将需要较长的时间才能稳定。

    要回答您的特定问题、可以更新多个通道、而无需等待 DAC 输出稳定、前提是您要保持 FS 的最短高电平时间。 当您重复此操作时、您需要尊重每个通道的稳定时间以获得所需的阶跃。

    希望这能解答您的问题。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Chaine_5F00_DAC.docxHello、

    要恢复、是否可以发送4个 SPI 重命名、每个重命名之间的暂停时间为20ns、然后等待稳定时间(3us)、再发送4个其他重命名?

    就是这样吗?

    如果您不理解我所说的话、请附上一张膨胀图。

    感谢您的回答。

    此致、

    Mathias Martinez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要恢复、是否可以发送4个 SPI 重命名、每个重命名之间的暂停时间为20ns、然后等待稳定时间(3us)、再发送4个其他重命名?

    就是这样吗?

    感谢您的回答。

    此致、

    Mathias Martinez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mathias、

    是的、这是可能的。

    此致、
    Uttam