This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC43608:DAC43608的输出电流规格

Guru**** 2818575 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC43608, DAC60508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/785395/dac43608-output-current-spec-about-dac43608

器件型号:DAC43608
主题中讨论的其他器件: DAC60508Hi大家好、 我的客户想使用8通道 DAC 作为8个基准电压输出(低于1V)。 我能否知道每个通道的输出电流能力? 如果我需要每通道20mA 电流、我可以使用 dac43608还是其他更好的建议? 感谢你的善意帮助。 此致、 Gary Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    感谢您的查询。 DAC43608无法提供每通道20mA 的电流。 您可以考虑使用 DAC60508。 问题是、如果您使用大约1V 的输出电压并从每个通道消耗20mA 的电流、则功率耗散将非常高。 例如、在每个通道的1V 20mA 输出和2.7V VDD 下、DAC60508的功耗将为

    PD =(VDD-VOUT)*8*20mA + VDD*IDD + VIO*IIO =大约0.3W

    考虑到热阻、器件上的温度将下降

    TJ - Ta = R-th-JA * PD = 33.3 * 0.3 = 9.99 oC、无谐振热管理

    如果这种压降适合您、您可以继续进行设计、否则、您应该使用外部放大器来提供电流、以便分配功率耗散。

    另一个注意事项是、如果您不太关心偏移误差、则可以使用晶体管来提高每个输出通道的电流。 您可以参阅此应用手册 :www.ti.com/.../slaa853.pdf。 如果您使用电阻器替换 LED、并使用负载替换 RSET、则可以获得电流升压输出。 但会出现 VBE 压降。

    希望这能解决您的问题。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师