This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/ADS131E04:代码 C 仿真

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08, ADS130E08EVM-PDK, ADS130E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/783634/ccs-ads131e04-code-c-exemple

器件型号:ADS131E04
主题中讨论的其他器件:ADS131E08ADS130E08EVM-PDKADS130E08

工具/软件:Code Composer Studio

您好;

 是否有人向我发送 ADS131e08的 zip 文件 和密码

在我的新项目中使用它。  谢谢你。

touatinasri2@gmail.com

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nasri、


    去年、我们更改了 TI 示例代码的分发方式、您应该能够从 ADS130E08EVM-PDK 下载代码。 请注意、我提到的是 ADS130E08、而不是 ADS131E08。 示例代码仅与器件的16位版本捆绑在一起。

    您应该能够自己从 ADS130E08EVM 软件(再次说明、不是 ADS131E08)下载代码。 转至以下页面:

    www.ti.com/.../ads130e08evm-pdk

    在"立即订购"部分下、查找 ADS130E08EVM-PDK-SW 下载。 下载并运行安装程序。

    此安装程序将在您的程序文件中为软件设置一个目录、但还包括一个源目录、其中包含一些器件代码。 我要注意的是、此代码用于开发运行 EVM。 它可能会也可能不会为您提供帮助、我们不支持源代码。 可在此处找到该目录:

    C:\Program Files (x86)\ADS130E08EVM\Source

    在该目录中、您将找到三个 zip 文件。 firmware_src.zip 应该有一些示例代码。 我认为打开 zip 文件不需要密码。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢约瑟夫先生